Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Interruttori magnetotermici

L’interruttore magnetotermico è uno strumento indispensabile per proteggere da possibili sovratensioni o sovracorrenti provocate da cortocircuiti, malfunzionamenti o sovraccarichi di energia. Si tratta di un prodotto resistente ed innovativo, nato per sostituire il vecchio fusibile e l'interruttore termico, con la caratteristica di essere ripristinabile tramite un comodo pulsante (al contrario degli interruttori precedenti, che invece andavano sostituiti).

L'interruttore magnetotermico deve essere necessariamente presente in ogni quadro elettrico, accanto a quello differenziale, in modo da proteggere tutti gli elettrodomestici da danni permanenti e cortocircuiti. Volendo approfondire il meccanismo che sta alla sua base, esso si divide in due parti: quella magnetica e quella termica, ognuna con un suo funzionamento autonomo. Nella prima è presente un relè – un solenoide posto su una barra magnetica – che avverte il contatto a rischio tra due conduttori o cavi che potrebbe causare incendi o erosioni all'interno dell'impianto. Dopo questa segnalazione l'ancora – un pezzo metallico presente all'interno dell'interruttore – provoca l'apertura del dispositivo e ferma istantaneamente lo scambio di energia tra i due conduttori.  Con la seconda, invece, vengono evitati i sovraccarichi provocati dal collegamento di troppi dispositivi: ciò avviene tramite una resistenza elettrica composta da una doppia lamina in metallo, che provoca una dilatazione termica che fa scattare il tasto generale del quadro.  

Gli ultimi aggiornamenti tecnologici hanno portato al rilascio di sofisticati sistemi elettronici in grado di individuare il pericolo fin dalle oscillazioni di corrente e di bloccarlo preventivamente. Lo staff di Rexel saprà consigliare ad ogni cliente quelli più adatti e il loro funzionamento, con la possibilità di scegliere quello più consono alle relative esigenze. Sono disponibili prezzi convenienti e scontati, da applicare a tutti i prodotti.

Articoli da 1 a 16 di 274 totali

per pagina

Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 18

Articoli da 1 a 16 di 274 totali

per pagina

Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 18