Termostato digitale Perry, serie Slim, per installazione da parete con alimentazione a batteria. Grazie alla pratica manopola di forma ergonomica è possibile regolare la temperatura su scala graduata, con indice meccanico del set-point. Al set-point si può comodamente applicare un blocco meccanico della temperatura. Questo termostato possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la modalità di funzione da On/Off/Notturna. Apparecchio che dispone di un Led integrato che serve a segnalare lo stato del relè, la presenza della rete e la batteria scarica.