Termostato elettronico Perry, universale, per installazione a incasso con alimentazione a presa elettrica da 230V. Grazie alla pratica manopola di forma ergonomica è possibile regolare la temperatura su scala graduata, con indice meccanico del set-point. Contiene 3 frontali e manopole di finitura color bianco, nero, argento. Al set-point si può comodamente applicare un blocco meccanico della temperatura. Questo termostato possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la temperatura nella funzione notturna, per un massimo di 4°C per set-point. Apparecchio che dispone di un Led integrato che serve a segnalare lo stato del relè e la presenza della rete.