Descrizione del prodotto
Termostato digitale Perry, serie Moon, con installazione ad incasso, Display LCD touch screen con retroilluminazione temporizzata e alimentazione a batterie. A questo dispositivo si può comodamente applicare un blocco meccanico dei set delle temperature. Inoltre dispone di un ingresso digitale che permette ad un dispositivo telefonico di comandare l'apparecchio a distanza. Si consiglia di posizionare il prodotto in una posizione dove ci siano agenti esterni che alterano la temperatura dell'ambiente, in modo da ottenere una rilevazione corretta. Adatto sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, con segnalazione quando si scarica la batteria e indica lo stato del relè.